Afficher les détails d’une valeur
Affichez les détails d’un point d’intérêt d’un traceur en mode tendance
Normal
ou Tracé
.- Sélectionnez le point d’intérêt d’un traceur de l’une des façons suivantes :
- Mode tendanceNormal. Sélectionnez un point d’intérêt d’un traceur.
- Mode tendanceTracé. Passez le curseur sur un point d’intérêt d’un traceur.
Fournir une réponse