Effectuer un zoom avant et un zoom arrière dans un graphique de tendances

Effectuez un zoom sur les axes X et Y d’un graphique de tendances pour cibler des données spécifiques. Effectuez un zoom avant ou un zoom arrière sur un seul ou les deux axes du graphique de tendances. Le zoom ne s’applique qu’aux modes tendance
Normal
et
Plage de temps
.
  • Pour zoomer sur le graphique de tendances :
    • Utilisez le geste de pincement pour zoomer.
    • Placez le pointeur de la souris dans la zone de votre choix du graphique de tendances et faites défiler vers l’avant ou vers l’arrière.
    • Sélectionnez le graphique de tendances et sélectionnez
      +
      ou
      -
      .
  • Pour zoomer sur l’axe X uniquement, placez le pointeur de la souris n’importe où dans le graphique de tendances, maintenez la touche
    Ctrl
    enfoncée, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.
  • Pour zoomer sur l’axe Y uniquement, placez le pointeur de la souris n’importe où dans le graphique de tendances, maintenez la touche
    Alt
    enfoncée, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.