Ajouter une image SVG avancée

Ajoutez une image SVG avancée à la zone de dessin pour modifier les propriétés de chaque partie de l’image lors de la conception ou de l’exécution.
CONSEIL: Par exemple, vous pouvez signaler un dysfonctionnement d’une partie matérielle en mettant en surbrillance une représentation d’un composant matériel.
Conditions préalables
Pour contrôler les propriétés de l’image, obtenez un fichier SVG conforme aux exigences suivantes :
  • Le format de fichier est SVG 1.2 Tiny
  • Les propriétés de remplissage et de bordure existent et leurs couleurs sont définies en tant qu’attributs XML ou CSS en ligne
  • Les valeurs de couleur sont hexadécimales
CONSEIL: Si le fichier SVG n’est pas conforme aux exigences, l’image s’affichera comme prévu, mais vous ne pourrez pas modifier ses propriétés.
  1. Pour ajouter une image SVG avancée
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet ou le dossier qui contiendra l’image, puis sélectionnez
    Nouveau
    Dessins
    Image SVG avancée
    .
  3. Double-cliquez sur l’image vide
    Image placeholder
    qui apparaît sur la zone de dessin.
  4. Dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez l’image à afficher, puis choisissez
    Sélectionner
    .
    CONSEIL:
    Pour trouver des éléments, commencez à saisir le nom de l’élément à rechercher dans
    Sélectionner un fichier
    .
    Si le fichier n’apparaît pas dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez
    Importer des fichiers
    , puis dans
    Importer des fichiers
    , sélectionnez le fichier à importer et choisissez
    Sélectionner
    .
  5. (facultatif) Ouvrez le fichier SVG dans un éditeur de texte et vérifiez l’attribut
    @id
    de l’élément image que vous souhaitez modifier.
    Par exemple :
    <g id="
    ConveyorChassis
    "> <polygon style="fill:#3C4660;" points="8.532,379.733 503.466,379.733 503.466,277.333 8.532,277.333"/> </g>
  6. Dans
    Propriétés
    , sous
    Propriété
    #
    , sélectionnez l’élément image à modifier à partir de l’
    ID
    .
    CONSEIL: Les options de la liste déroulante correspondent aux attributs
    @id
    des éléments du fichier SVG. Si les valeurs n’apparaissent pas dans la liste déroulante, il se peut que l’image SVG ne soit pas conforme aux exigences requises pour contrôler les propriétés de l’image.
  7. Dans
    Valeur
    , effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Entrez une valeur de couleur hexadécimale.
    • Créez un lien dynamique complexe avec un convertisseur vers des valeurs de couleur hexadécimales.
      Exemple de lien dynamique complexe
  8. (Facultatif) Pour modifier une autre partie de l’image, en regard de
    Propriétés de l’élément SVG
    , sélectionnez
    Add
    et répétez les étapes 5 à 6.
Exemple d’image SVG avancée - Alarme désactivée (châssis de convoyeur gris)
Exemple d’image SVG avancée - Alarme activée (châssis de convoyeur rouge)
Pour plus d’informations, consultez Développer une icône permettant de modifier la couleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.