Configurer des moteurs de présentation
Ajoutez un moteur de présentation natif ou Web à votre projet.
CONSEIL:
Chaque projet peut contenir un seul moteur de présentation natif et Web. Si votre projet s’exécute sur le module Embedded Edge Compute (1756-CMEE1Y1), ajoutez un moteur de présentation Web et supprimez le moteur de présentation natif.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet de fenêtre.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Pour créer un moteur de présentation natif, sélectionnez.
- Pour créer un moteur de présentation Web, sélectionnez.
- Pour supprimer un moteur de présentation, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnezSupprimer.
- (Facultatif) DansPropriétés, modifiez les options du moteur de présentation.
Fournir une réponse