- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer un objet Moteur
Les propriétés d’objet seront utilisées pour générer automatiquement des éléments d’interface.
- Créez l’objet Moteur :
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnezet saisissezMotor.
- Créer des variables de moteur :
- Dans le voletPropriétés, créez sept variables en sélectionnanten haut, puis en sélectionnantVariable.
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnezet saisissez :
- Acceleration
- Address
- Address2
- Enabled
- Image
- Speed
- Variable1
- Configurez les types de variables du moteur :CONSEIL: Les objets graphiques sont créés en fonction des types de variables.
- En regard deAcceleration, sélectionnezInt32, puis sélectionnezFloat.
- En regard deAddress, sélectionnezInt32, puis sélectionnezString.
- En regard deAddress2, sélectionnezInt32, puis sélectionnezString.
- En regard deEnabled, sélectionnezInt32et sélectionnezBoolean.
- En regard deImage, sélectionnezInt32, puis sélectionnezResourceUri.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- En regard deVariable1, sélectionnezInt32, puis sélectionnezFloat.
- Définir les valeurs des variables du moteur :
- Définissez la valeur de la variableAccelerationsur23.9.
- Définissez la valeur de la variableAddresssur192.168.0.1.
- Définissez la valeur de la variableAddress2sur10.90.0.1.
- Définissez la valeur de la variableImagesur%PROJECTDIR%\A2_Motor-1.svg.
- Définissez la valeur de la variableSpeedsur75.
- Définissez la valeur de la variableVariable1sur35.5.
Fournir une réponse