Configuration de Push Agent pour Azure IoT Hub
Exemple de configuration de Push Agent pour l’envoi et la réception de données avec le broker Azure IoT Hub.
Propriété | Valeur |
---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/events/ |
QoS | 1 Azure IoT Hub ne prend pas en charge le niveau 2 de QoS. Si vous utilisez le niveau 2 de QoS, Azure IoT Hub ferme la connexion chaque fois qu'un message est envoyé. |
UseSSL | Vrai |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
Fournir une réponse