Transférer une bibliothèque

Transférez une bibliothèque distante vers un référentiel Git distant pour rendre les modifications disponibles pour les autres utilisateurs de la bibliothèque distante.
AVERTISSEMENT: Si vous utilisez
FactoryTalk Optix Studio
bêta ou une version personnalisée de
FactoryTalk Optix Studio
, le transfert des mises à jour de la bibliothèque vers le référentiel distant empêche d’autres utilisateurs d’extraire celle-ci s’ils n’utilisent pas le même canal de version
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Pour transférer une bibliothèque
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Sélectionnez
    Transférer
    .
    Transférer vers la bibliothèque à distance
    s’affiche, ce qui indique que les utilisateurs disposant d’une ancienne version de
    FactoryTalk Optix
    ne pourront pas utiliser la bibliothèque que vous êtes sur le point d’utiliser tant qu’ils n’auront pas mis à jour leur version de
    FactoryTalk Optix
    .
  4. Sélectionnez
    Transférer
    .
  5. Dans
    Transférer vers le dépôt distant
    , remplissez les éléments suivants :
    • Identité
      . Sélectionnez votre identité. Il peut s’agir de votre identité
      GitLab®
      ou
      GitHub®
      .
    • Propriétaire/groupe
      . Sélectionnez le propriétaire ou le groupe du référentiel. Il peut s’agir de votre identité ou d’un groupe dont vous faites partie.
    • Privée
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel privé que seul le propriétaire ou le groupe sélectionné peut associer à un projet.
    • Publique
      . Sélectionnez cette option pour créer un référentiel public que d’autres propriétaires et groupes peuvent associer à un projet.
    • URL
      . Affiche l’URL du référentiel en fonction des paramètres sélectionnés.
  6. Sélectionnez
    Transférer vers le dépôt distant
    .
    CONSEIL: Vous pouvez gérer l’URL du référentiel distant et les informations d’identification de l’utilisateur dans les
    Options FactoryTalk Optix Studio
    . Pour plus d’informations, consultez Configurer le contrôle de version.
La bibliothèque est transférée vers le dépôt distant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.