Créer un modèle

Utilisez un modèle pour créer des objets, des types d’objets et des variables dont les attributs sont similaires.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    , faites glisser le nœud dans une bibliothèque de
    Bibliothèques de modèles
    .
    Par exemple, faites glisser un objet, un type d’objet, une variable ou un widget.
    Un nouveau modèle apparaît sous
    Composants
    .
  3. (Facultatif) Sélectionnez le modèle et entrez une description.
    Par exemple, expliquez comment utiliser ou implémenter l’objet, le type d’objet, la variable ou le widget.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.