Synchroniser la date et l'heure du dispositif

Utilisez le widget Date et heure pour définir la date, l’heure, le fuseau horaire et la synchronisation de l’heure du dispositif. Utilisez le widget pour spécifier LAN ou WAN en tant qu’interface du protocole de temps réseau local.
  1. Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget Date et Heure.
    Si vous avez créé votre projet à l’aide du modèle
    OptixPanel
    sur la page de démarrage, sélectionnez
    Paramètres
    , puis
    Date et heure
    .
  2. En
    Mode de synchronisationn
    , sélectionnez le fonctionnement de la synchronisation sur le dispositif. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Auto (serveur NTP distant)
      . La synchronisation est effectuée automatiquement via le serveur NTP distant.
    • Manuel
    L’adresse IP du dispositif est en lecture seule.
  3. Dans
    Fuseau horaire
    , sélectionnez le fuseau horaire du dispositif.
  4. Dans
    Date et heure
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Auto (serveur NTP distant)
      . Laissez le serveur NTP distant définir la date et l’heure actuelles.
    • Manuel
      . Définissez la date et l’heure à l’aide du pavé numérique virtuel.
    Si
    Auto (serveur NTP distant)
    est sélectionné comme mode de synchronisation, vous ne pouvez pas modifier la date et l’heure manuellement dans
    Date et heure
    .
  5. Dans
    Interfaces du serveur NTP local
    , sélectionnez Network Time Protocol pour permettre au dispositif de se comporter comme un serveur NTP et diffuser l’heure. D’autres dispositifs peuvent ensuite se synchroniser avec la date et l’heure du dispositif connecté. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. LAN
      . Sélectionnez cette option pour un dispositif compact ne disposant que d’un seul port ou un dispositif standard disposant de deux ports.
    2. WAN
      . Sélectionnez pour un dispositif standard disposant de deux ports.
      Si le dispositif connecté est un dispositif standard qui dispose de deux ports, vous pouvez sélectionner LAN ou WAN comme interface du serveur NTP local.
    Pour modifier le
    Fuseau horaire
    et les
    Interfaces du serveur NTP local
    , vous devez redémarrer le dispositif.
  6. Sélectionnez
    Redémarrer
    .
    Dispositif déconnecté
    s’affiche.
    Vous devez reconnecter le dispositif via le widget FTRA. Consultez la rubrique Se connecter avec l'accès à distance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.