Créer une grille de données
Créez une grille à partir des données collectées par l’enregistreur d’événements.
CONSEIL:
Au lieu de créer ce widget à partir de zéro, vous pouvez ajouter l’
Enregistreur d’événements d’alarmes
à partir des Bibliothèques de modèles
, puis le modifier en conséquence.- Créer une grille de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la variableModèleet .
- Créer un lien dynamique complexe :
- FormateurDeChaîne1
- Format
- SELECT ActiveState_Id, AckedState_Id, ConfirmedState_Id, Time, Severity, {0:sql_identifier} AS Message FROM "EventLogger1" ORDER BY "Time" DESC
- {0} FormateurDeChaîne1
- Format
- Message_{0}
- {0} DynamicLink
- {Session}/User/LocaleIds[0]
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Configurer les colonnes de la grille de données :
- Configurer la colonne d’état actif :
- DansPropriétés, double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezActiveState.
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique complexe :
- ConvertisseurClé-valeur1
- DynamicLink source
- {Item}/ActiveState_Id
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques. - DéfinissezTitresurActive State.
- Configurer la colonne d’état acquitté :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezAckedState.
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique complexe :
- ConvertisseurClé-valeur1
- DynamicLink source
- {Item}/AckedState_Id
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques. - DéfinissezTitresurAcked State.
- Configurer la colonne d’état confirmé :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezConfirmedState.
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique complexe :
- ConvertisseurClé-valeur1
- DynamicLink source
- {Item}/ConfirmedState_Id
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques. - DéfinissezTitresurConfirmed State.
- Configurer la colonne d’heure :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezTime.
- Créez un lien dynamique entreTexteetNOTE: SaisissezTimedans le champInsérer le sous-chemin de lien dynamique….Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTitresurTime.
- Configurer la colonne de message :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezMessage.
- Créez un lien dynamique entreMessageet .NOTE: SaisissezMessagedans le champInsérer le sous-chemin de lien dynamique….Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTitresurMessage.
- Configurer la colonne Gravité :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezSeverity.
- Créez un lien dynamique entreSeverityet .NOTE: SaisissezSeveritydans le champInsérer le sous-chemin de lien dynamique….Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTitresurSeverity.
Fournir une réponse