Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion
Ajoutez des instances de types définis dans
Spécifications Companion
une par une à votre projet.
CONSEIL:
Pour ajouter tous les nœuds à partir d’une spécification d’accompagnement, consultez Importer des nœuds à partir d’un NodeSet. Pour ajouter les nœuds sélectionnés à partir d’une spécification d’accompagnement, consultez Ajouter un client OPC UA.
Conditions préalables
(Facultatif) Ajoutez la prise en charge des
Spécifications Companion OPC UA
personnalisées à FactoryTalk Optix Studio
. Consultez la rubrique Importer des spécifications Companion.- Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion
- Cliquez avec le bouton droit sur l’objet ou le dossier devant contenir le nœud et sélectionnez.
- (facultatif) Ajouter des objets facultatifs à un nœud.
- (facultatif) Ajouter des éléments de collection à un nœud.
Fournir une réponse