Exporter des nœuds vers NodeSet

Exporter des nœuds vers un fichier
XML
NodeSet. Utilisez le fichier exporté pour échanger
Spécifications Companion OPC UA
.
Conditions préalables
Ajoutez des nœuds au projet. Consultez la rubrique Nœuds de projet.
  1. Pour exporter des nœuds vers NodeSet
  2. Dans la
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud à exporter et sélectionnez
    Exporter vers NodeSet
    .
    CONSEIL: Vous ne pouvez pas exporter le nœud racine du projet.
  3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier
    XML
    NodeSet.
    Le nœud sélectionné et les nœuds enfants sont exportés.
  4. (Facultatif) Dans la notification d’exportation, sélectionnez
    Ouvrir le dossier correspondant
    pour accéder au fichier
    XML
    NodeSet exporté.
Importez le NodeSet vers un serveur OPC UA ou un autre projet
FactoryTalk Optix
, ou parcourez les nœuds hors ligne dans un client OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.