Configurer les certificats de serveur approuvés lors de la conception
Définissez le certificat de serveur rejeté lors de l'importation de nœuds avec un objet client OPC UA comme étant approuvé afin de pouvoir importer ces nœuds au moment de la conception.
Vous pouvez déplacer le certificat de l’une des manières suivantes :
- Manuellement, à l’aide de l’Explorateur Windows sur une cible Windows uniquement.
- À distance, à l’aide deFactoryTalk Remote Access.
- En utilisant la même application.
- DepuisApplicationFiles/PKI/Rejected, déplacez le certificat versProjectFiles/PKI/Trusted/Certs.
Fournir une réponse