Politique de sécurité minimale

OPC UA nécessite des politiques de sécurité pour les clients et les serveurs. Chaque politique définit un ensemble d'algorithmes ainsi que la longueur des clés pour sécuriser l'échange de messages client-serveur.

Politiques de sécurité disponibles

Vous pouvez sélectionner une politique de sécurité :
  • Aes256_Sha256_RsaPss
  • Aes128_Sha256_RsaOaep
  • Basic256Sha256
  • None
    CONSEIL: Cette option est uniquement valide si aucune signature de message ni aucun chiffrement n'est effectué. Consultez la rubrique Mode de sécurité de message minimal.

Spécifications des certificats OPC UA

Les politiques prises en charge par la norme OPC UA sont mises à jour régulièrement. Certaines politiques déconseillées (par exemple
Basic128Rsa15
ou
Basic256
) sont uniquement prises en charge pour la compatibilité descendante.
La politique de sécurité minimale requise par le serveur pour le client est définie dans les propriétés de l’objet serveur OPC UA.
Pour plus d'informations sur les politiques de sécurité, consultez les spécifications OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.