Créer un pointeur de nœud
Créez un pointeur de nœud dans
Vue de projet
pour faire référence à un autre nœud du projet.- DansVue de projet, sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique vers le nœud vers lequel pointer.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (facultatif) DéveloppezPointeurDeNœudet remplissez les propriétés suivantes :#
- Genre. Le genre de nœud ciblé par le pointeur de nœud.
- Classe de nœud. À savoir :
- Instance
- Type
- Tout
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez ,Nom d’affichage, puis saisissez le nom d’affichage.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez ,Description, puis saisissez la description.
Fournir une réponse