Ouvrir un projet

Ouvrez des projets à partir d’un dossier local, d’un réseau partagé ou d’un référentiel source.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Sélectionnez le projet à ouvrir :
    • Projet récent. Sélectionnez
      Accueil
      ou sélectionnez
      Ouvrir
      , puis sélectionnez
      Récent
      pour sélectionner le projet à ouvrir.
      CONSEIL: Lorsque vous ouvrez un projet récent, affichez
      Tous
      les projets ou uniquement les projets marqués comme
      Local
      ou
      Distant
      après application du
      Filtre
      . Sélectionnez la flèche pour ordonner les projets en fonction de la date et heure de modification des projets la plus récente.
    • Projet distant. Sélectionnez
      Ouvrir
      , puis sélectionnez
      Distant
      pour sélectionner le projet à ouvrir ou saisissez une URL pour accéder à un projet distant :
      1. URL distante
        . Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement URL sur lequel le projet est stocké à distance. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
      2. Emplacement
        . Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier où enregistrer et valider les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        . Sélectionnez
        Parcourir les fichiers
        pour rechercher un autre emplacement.
        CONSEIL: Si vous vous connectez à
        FactoryTalk Optix
        et à une solution de contrôle de version prise en charge, la page de démarrage affiche automatiquement tous les référentiels potentiels auxquels vous pouvez accéder avec votre compte de contrôle de version et tous les projets que vous pouvez ouvrir. Si vous vous connectez à une solution de contrôle de version,
        FactoryTalk®Hub
        synchronise les référentiels.
      3. Sélectionnez
        Ouvrir
        .  « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
    • Projet à partir d’un dispositif client. Sélectionnez
      Ouvrir
      , puis
      Charger depuis le dispositifl
      pour sélectionner le dispositif qui doit charger le projet sur l’ordinateur de développement.
      Pour plus d’informations sur le téléchargement de projets sources sur des dispositifs clients, reportez-vous à la section Ajouter un dispositif client.
  3. Si le projet a été créé à l’aide d’une version précédente de
    FactoryTalk Optix Studio
    ,
    Mise à niveau du projet
    s’ouvre et effectue la mise à jour vers la dernière version. Sélectionnez
    Mettre à niveau
    pour mettre à niveau le projet et l’ouvrir.
Le nouveau projet s’ouvre. Si un projet existant a déjà été ouvert, celui-ci s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix Studio
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.