Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une page

Si vous souhaitez qu’un délai d’expiration ne s’applique qu’à une page ou à un panneau spécifique, vous pouvez utiliser un NetLogic pour configurer un délai d’expiration d’inactivité. Les délais d’expiration d’inactivité configurés à l’aide d’un NetLogic ne s’appliquent pas à la totalité du projet.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Scripts
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Délai d'expiration d'inactivité
    directement dans la fenêtre de démarrage, par exemple
    MainWindow (type)
    , dans
    Vue de projet
    .
  4. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Lorsque
    IdleTimeoutLogic
    est sélectionné, dans
    Propriétés
    , dans
    Enabled
    , sélectionnez
    Vrai
    pour activer le NetLogic. L’activation de
    IdleTimeoutLogic
    active le délai d’expiration par défaut.
  6. Dans
    Duration
    , saisissez la durée avant le délai d'expiration.
  7. Dans
    Vue de projet
    , développez
    IdleTimoutLogic
    , puis sélectionnez
    OnTimeout
    .
  8. Dans
    Propriétés
    après
    OnTimeout
    , sélectionnez
    Edit
    .
  9. Dans le navigateur, développez
    Commandes
    , développez le type de commande, puis sélectionnez la commande qui sera exécutée lorsque l’événement de délai d’expiration sera déclenché.
  10. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.