Personnaliser les unités de mesure standard

Les paramètres régionaux de la session déterminent le système de mesure des données affichées. Par exemple, une session ayant un environnement régional en-US affiche les températures en degrés Fahrenheit.
Personnalisez les unités de mesure au niveau du projet afin d’utiliser des systèmes de mesure différents pour chaque quantité souhaitée. Par exemple, vous pouvez importer les données d’un capteur configuré dans un format de degrés personnalisé, mais afficher la valeur en degrés Celsius lors de l’exécution. Pour personnaliser les unités de mesure, mappez les mesures dans le
Mappage des systèmes de mesure
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud racine du projet.
  2. Dans
    Propriétés
    , après
    Mappage des systèmes de mesure
    , sélectionnez
    Editor
    Modifier à l’aide de l’éditeur du système de mesure
    .
  3. Dans la barre de titre de
    MeasurementSystemMap
    qui s’ouvre au centre de la vue, sélectionnez
    Add
    . Une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de la carte.
  4. Dans la colonne
    De
    , sélectionnez la quantité d’entrée de votre choix ou la valeur du capteur. Les unités de mesure sélectionnées seront traduites en quantité équivalente pour les différents paramètres régionaux dans les trois colonnes restantes.
  5. Dans les colonnes
    Système international d’unités
    ,
    Unités de mesure américaines
    et
    Système d'unités impériales
    , sélectionnez les unités de mesure cible souhaitées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.