Créer des utilisateurs
Créez un type d’utilisateur avec une propriété personnalisée permettant de vérifier si une étiquette d’horloge est affichée ou masquée dans l’interface utilisateur.
- Créer un utilisateur :
- DansVue de projet, développezSécurité.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUtilisateurs, puis sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnez et saisissezUserPersistentSettings.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnez et sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezShowClock.
- En regard de la variable, sélectionnezInt32, puis sélectionnezBoolean.
- Créer un type d’utilisateur :
- DansVue de type, double-cliquez surSécurité, puis surUtilisateurs.
- Dans le voletVue de projet, faites glisserUserPersistentSettingsversVue de type.
- Créez un dossier pour le nouveau type d’utilisateur :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUtilisateurset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez et saisissezUsersPersistentSettings.
- Ajouter des utilisateurs avec des paramètres persistants :
- DansVue de projet, passez le curseur de la souris surUserPersistentSettings, sélectionnez et saisissezBob.
- Faites glisserBobversUsersPersistentSettings.
- DansPropriétés, définissezMot de passesurtest.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierUsersPersistentSettingset sélectionnez .
- Dans le voletPropriétés, définissezMot de passesurtest.
- Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnez et saisissezJane.
Fournir une réponse