Créer un bouton permettant d’arrêter le système hôte
Ajoutez un bouton qui arrête le système d’exploitation hôte sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
IMPORTANT:
Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel Application FactoryTalk Optix
s’exécute.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezShutDownSystemButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
Fournir une réponse