Afficher les alarmes dans un fuseau horaire local distant
Affichez les alarmes dans le fuseau horaire local pour afficher les événements d'alarmes à distance.
- SélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, faites glisser l'objetGrille d’alarmesouGrille d'historique des alarmesdeWidgetsdans un nœud du dossierInterface utilisateur.
- DansVue de projet, sélectionnez l'objet d'alarme.
- DansPropriétés, développezTimestamp.
- DansTexte, réinitialisez la valeur actuelle, puis sélectionnezModifier le lien dynamique
- En bas de la fenêtre, sélectionnezAvancé...
- Dans l’éditeur de liens dynamiques avancés, sélectionnezInsérer, puis sélectionnezÉvaluateur d’expression.
- DansExpression, entrez{0} + {1}
- Dans le volet{0} DynamicLink, sélectionnezModifier le lien dynamique
- Dans{1} DynamicLink, sélectionnezModifier le lien dynamique
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse