Configuration des paramètres régionaux de l'utilisateur
Les paramètres régionaux de l'utilisateur sont des données personnelles qui spécifient les paramètres régionaux de la session lors de l'exécution. Définissez le paramètre régional utilisateur dans la propriété
Paramètre régional
de l'objet Utilisateur
.Si
FactoryTalk Optix Studio
ne prend pas en charge les paramètres régionaux principaux, utilisez C# pour que les API renvoient des nœuds et définissent plusieurs paramètres régionaux pour le même utilisateur. L'ordre des paramètres régionaux de l'utilisateur détermine la priorité des paramètres régionaux de la session.Lorsque les paramètres régionaux de la session sont définis automatiquement lors de l'exécution en fonction des paramètres régionaux de l'utilisateur et qu'aucun paramètre régional d'utilisateur n'est configuré, la session utilise des paramètres régionaux de substitution.
CONSEIL:
Utilisez l'objet
Interface utilisateur de session
pour gérer les paramètres régionaux de session pour un projet multilingue ne disposant pas d'informations sur les paramètres régionaux de l'utilisateur. L'utilisateur devra alors sélectionner les paramètres régionaux lors de l'exécution.Fournir une réponse