Variables d’affichage

Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Affichage
prédéfinie pour configurer la vue du dispositif IHM. Par exemple, liez la variable
Luminosité
pour spécifier le niveau de luminosité de l’affichage du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.
La catégorie
Affichage
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables associées à la vue du dispositif IHM.
Variables d’affichage
Variable
Type
Définition
Lecture ou Écriture
Redémarrage requis
Luminosité
UInt32
Afficher la luminosité de la vue du dispositif IHM (1-10)
Lecture/Écriture
Redémarrage non requis
Résolution verticale
UInt32
Résolution verticale de l’affichage du dispositif IHM en pixels
Lecture seule
Redémarrage non requis
Résolution horizontale
UInt32
Résolution horizontale de l’affichage du dispositif IHM en pixels
Lecture seule
Redémarrage non requis
Échelle
UInt32
Niveau de zoom de l’affichage (50-200)
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Orientation
UInt32
Orientation de l’affichage :
1 = Paysage
2 = Portrait
3 = Portrait renversé
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.