Supprimer un groupe
Supprimez un groupe pour que les utilisateurs qui y sont attribués en soient retirés.
Supprimez un groupe à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, sousGroupes, sélectionnez le ou les groupes à supprimer .
- SélectionnezSupprimer.CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le groupe à supprimer sur la page du tableau de bord ou dans laVue de projet, puis sélectionnerSupprimer.
Le groupe est supprimé de la page du tableau de bord et de la
Vue de projet
.Fournir une réponse