Ajouter un rôle

Les rôles déterminent les responsabilités des utilisateurs dans un système. Par exemple, un système peut avoir des rôles d’ingénierie et de supervision.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, sous
    Rôles
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Dans
    Ajouter un rôle
    , sous
    Nom
    , entrez le nom du rôle.
  4. (facultatif) Si des utilisateurs sont créés, sélectionnez les utilisateurs à attribuer au rôle sous
    Attribuer des utilisateurs au rôle
    .
  5. (facultatif) Si des groupes sont créés, sélectionnez les groupes à attribuer au rôle sous
    Attribuer des groupes au rôle
    .
  6. Sélectionnez
    Ajouter
    .
    CONSEIL: Pour créer des rôles dans la
    Vue de projet
    , sous
    Sécurité
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Rôles
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    rôle
    .
Le nouveau rôle s’affiche sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.