Supprimer un rôle
Supprimez un rôle pour que les utilisateurs qui y sont attribués en soient retirés.
Supprimez un rôle à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, sousRôles, sélectionnez le ou les rôles à supprimer.
- SélectionnezSupprimer.CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le rôle à supprimer sur la page du tableau de bord ou dans laVue de projet, puis sélectionnerSupprimer.
Fournir une réponse