Créer un projet local

Créez un projet local avec contrôle de version pour créer le projet local et un référentiel local sur votre ordinateur. Le référentiel local vous permet de valider les modifications apportées à votre projet et de fournir un contrôle de version pour afficher et restaurer les versions précédentes de votre projet.
  1. Si un projet
    FactoryTalk Optix
    est ouvert, sélectionnez
    Projet
    , puis
    Fermer le projet
    .
  2. Sélectionnez
    Fermer
    ou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    .
  3. Sur la page de démarrage, sélectionnez
    Nouveau
    .
  4. Sélectionnez le type de projet.
  5. Dans
    Nom
    , saisissez le nom du projet.
    CONSEIL: Les noms de projet et de référentiel doivent être identiques, majuscules comprises.
  6. Dans
    Emplacement
    , entrez le chemin d’accès au projet.
  7. Sélectionnez
    Utiliser le contrôle de version
    .
    CONSEIL: Lorsque le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous souhaitez sauvegarder le projet dans un référentiel distant, transférez les modifications locales pour associer le projet local à un référentiel distant.
  8. Sélectionnez
    Créer
    .
Le contrôle de version est ajouté au nouveau projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.