Ouvrir un projet distant

Ouvrez un projet distant pour afficher un projet partagé en cours de modification par d’autres utilisateurs.
Extrayez les modifications que d’autres utilisateurs effectuent pour consulter la dernière version du projet avant d’incorporer les modifications ou d’apporter d’autres modifications.
  1. Si un projet est ouvert, sélectionnez
    Projet
    , puis
    Fermer le projet
    .
  2. Sélectionnez
    Fermer
    ou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    .
  3. Dans
    Créer un nouveau projet
    , sélectionnez
    Ouvrir
    , puis sélectionnez
    Distant
    .
  4. Sur la page de démarrage, complétez les éléments suivants :
    1. URL distante
      . Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement distant sur lequel le projet est stocké. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
      CONSEIL: Les noms de projet et de référentiel doivent être identiques, majuscules comprises.
    2. Emplacement
      . Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier sur lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Sélectionnez
      Parcourir les fichiers
      pour rechercher un autre emplacement.
      CONSEIL: Si vous êtes connecté à
      FactoryTalk Optix Studio
      , vous n’avez pas besoin de connaître l’
      URL distante
      ou l’
      Emplacement
      .
      Créer un nouveau projet
      affiche automatiquement tous les référentiels potentiels accessibles avec votre compte et tous les projets que vous pouvez ouvrir.
  5. Sélectionnez
    Ouvrir
    . « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
  6. Si, dans la barre d’outils principale,
    Extraire du dépôt distant
    apparaît en bleu et contient un nombre, cela signifie que le projet a validé des modifications sur le référentiel distant et que vous devez les extraire pour consulter la dernière version du projet. Le message « Modifications à distance disponibles pour l’extraction » s’affiche dans la barre d’état.
  7. Sélectionnez
    Extraire du dépôt distant
    . Le message
    Extraction du projet à distance
    s’affiche dans la barre d’état. 
    Tous les conflits entre les modifications du référentiel distant et celles du projet local apparaissent en surbrillance
    dans
    Aperçu de l'extraction
    . Les lignes vertes dans
    Aperçu de l'extraction
    affichent les modifications du référentiel distant et non les conflits.
  8. Dans
    Aperçu de l'extraction
    , développez un conflit mis en surbrillance pour afficher les valeurs conflictuelles.
  9. Sélectionnez la version du contenu à conserver :
    • Modification individuelle locale. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez
      Historique local
      à gauche.
    • Toutes les modifications locales. En haut de l’aperçu, sélectionnez
      Prendre tout en local
      .
    • Modification individuelle effectuée à distance. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez
      Historique distant
      à droite.
    • Toutes les modifications distantes. En haut de l’aperçu, sélectionnez
      Prendre tout à distance
      .
      CONSEIL: Une icône sur une ligne dans
      Aperçu de l’extraction
      indique ce qui suit :
      • Preview conflicts
        Il existe un conflit entre le projet local et le projet distant.
      • Preview resolved
        Un conflit a été résolu en sélectionnant la modification locale ou la modification distante sur la ligne.
      • Preview changes
        Une modification existe dans le projet local ou distant.
      • Preview additions
        Un objet a été ajouté.
      • Preview deletions
        Un objet a été supprimé.
  10. Sélectionnez
    Accepter et transférer
    pour accepter les modifications sélectionnées, ou
    Annuler
    pour rejeter tous les conflits dans le projet distant et conserver les valeurs du projet local.
Le projet s’ouvre et le message
Projet synchronisé à distance
s’affiche dans la barre d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.