Aperçu de l'extraction

Extrayez les modifications du référentiel distant pour consulter les conflits entre le projet local et le projet distant.
L’aperçu montre les valeurs modifiées et les objets retirés. Conservez la modification dans le projet local ou dans le projet distant. Voici un exemple de la fenêtre
Aperçu de l'extraction
 :
Élément
Description
1
Lignes de conflits ou de modifications en surbrillance.
2
Sélectionnez
Prendre tout en local
pour accepter toutes les modifications effectuées localement. Sélectionnez
Prendre tout à distance
pour accepter toutes les modifications effectuées dans le référentiel distant.
3
Filtrez les modifications dans l’aperçu en affichant
Tout
le contenu du projet, uniquement les
Mises à jour
du projet ou uniquement les
Conflits
dans le projet.
4
Sélectionnez
Sort descending
pour accéder au conflit suivant et le développer ou sélectionnez
Sort ascending
pour revenir au conflit précédent.
5
Sélectionnez un conflit à gauche d’une ligne pour accepter la modification effectuée localement.
Historique local
indique le contenu local. Les modifications des valeurs sont indiquées et les objets retirés sont barrés.
6
Sélectionnez un conflit à droite d’une ligne pour accepter la modification effectuée à distance.
Historique distant
indique le contenu distant. Les modifications des valeurs sont indiquées et les objets retirés sont barrés.
7
Une icône sur une ligne indique les éléments suivants :
  • Preview conflicts
    Il existe un conflit entre le projet local et le projet distant.
  • Preview resolved
    Un conflit a été résolu en sélectionnant la modification locale ou la modification distante sur la ligne.
  • Preview changes
    Une modification existe dans le projet local ou distant.
  • Preview additions
    Un objet a été ajouté.
  • Preview deletions
    Un objet a été supprimé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.