IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

Renvoie la valeur de la variable sur laquelle elle est appelée. L'argument facultatif définit le délai d'expiration.
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

Arguments

timeoutMilliseconds
(Double)
Le délai d’expiration, exprimé en millisecondes, après lequel l’API génère une exception.
CONSEIL: Si elle n’est pas spécifiée, la valeur par défaut de l’argument est
30000
(30 secondes).

Renvoie

UAValue
Valeur de la variable.

Exemple

Dans l'exemple suivant, la valeur de la variable
Speed
est lue et transmise dans un message d'information.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.