Installer des packages NuGet dans Visual Studio Code
Installez les packages NuGet en utilisant l'extension NuGet Gallery.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio Code
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Dans Visual Studio Code, installez l’extension NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
- Dans NuGet Gallery, installez les packages NuGet nécessaires.
- Enregistrez le fichierCSPROJ.
- Compilez le projet.
Fournir une réponse