Configurer les niveaux de journalisation des modules
Par défaut, le volet
Sortie
de FactoryTalk Optix Studio
affiche tous les avertissements, informations et messages d’erreur de tous les modules. Le mode Avancé vous permet d’afficher des messages détaillés.Spécifiez le niveau maximal d’informations du journal à afficher dans le volet Sortie pour des modules spécifiques ou pour tous les modules. Les journaux sont enregistrés dans Journal système quel que soit le niveau maximal d’affichage des informations dans
FactoryTalk Optix Studio
. Le stockage de données inutiles peut réduire les performances.- Dans la barre de titre deFactoryTalk Optix Studio, sélectionnezOptions FactoryTalk Optix Studio
- Dans lesOptions FactoryTalk Optix Studio, sélectionnez leMode Avancé, puis sélectionnezEnregistrer.
- RedémarrezFactoryTalk Optix Studiopour que le mode Avancé prenne effet.
- Dans la barre de titre deFactoryTalk Optix Studio, sélectionnez la flèche déroulante aprèsOptions FactoryTalk Optix StudioConfiguration des niveaux de journalisation des modules.
- Dans laConfiguration du niveau de journal des modules, dansNiveau par défaut, sélectionnez le niveau d’informations par défaut à afficher dans le voletSortie:
- Erreur. Messages d’erreur.
- Avertissement. Messages d’avertissement.
- Info. Messages d’informations.
- Détaillé 1. Message détaillé de premier niveau pour le dépannage.
- Détaillé 2. Message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage.
- Après chaque module, sélectionnez le niveau d’informations à afficher dans les messages si le niveau n’est pas identique auNiveau par défautspécifié.
- SélectionnezFermer.
Fournir une réponse