Définir les options
Paramètres globaux spécifiques pour le logiciel
FactoryTalk Optix Studio
.Les paramètres globaux incluent la langue affichée sur l’interface utilisateur, l’activation des messages de journaux, l’activation des fonctionnalités en cours de développement, l’éditeur de code par défaut pour tout code NetLogic C#, l’unité de mesure des longueurs physiques et les paramètres de contrôle de version.
- Dans la barre de titre deFactoryTalk Optix, sélectionnez la flèche déroulante aprèsOptions FactoryTalk Optix StudioOptions FactoryTalk Optix Studio.
- DansOptions FactoryTalk Optix Studio, sélectionnezOptix Studioet remplissez les éléments suivants :
- Langue et paramètres régionaux. Sélectionnez la langue de l’interface utilisateur.
- Nouvelle langue de dénomination d’objet. Sélectionnez la langue à utiliser pour afficher les noms d’objets dans les info-bulles des nouveaux objets graphiques. SélectionnezAnglais (États-Unis)ouMême langue que l’IDE.CONSEIL:Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux et des diacritiques spécifiques aux langues prises en charge dans les noms d’objet et les propriétés d’objet.Si vous utilisez des caractères spéciaux dans des composants visibles lors de l’exécution, assurez-vous que les dispositifs clients incluent une police qui prend en charge ces caractères spéciaux.Consultez la rubrique Importer des polices.
- Mode Avancé. Activez l’affichage des messages de journaux avancés dans le voletSortie. La sélection dumode Avancéet le redémarrage deFactoryTalk Optixvous permettent de créer un projetvidesans contenu par défaut sur la page de démarrage.
- Afficher les aperçus des fonctionnalités. Activez les fonctionnalités deFactoryTalk Optix Studioqui sont en cours de développement et peuvent créer de l’instabilité dans les projets.
- Éditeur de code préféré. Définissez l’éditeur de code par défaut pour tout code NetLogic C#.
- Unité de longueur physique recommandée. Définit l’unité de mesure par défaut pour les longueurs physiques.
- Niveau de journal de FTOptix Studio. Définissez le niveau de journal maximal pour afficher les fichiers journaux de données et le voletSortie:
- Erreur. Messages d’erreur.
- Avertissement. Messages d’avertissement.
- Info. Messages d’informations.
- Détaillé 1. Message détaillé de premier niveau pour le dépannage.
- Détaillé 2. Message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage.
- Style de police. Définissez le style de police de l’interface utilisateur sur la version de bureau deFactoryTalk Optixuniquement. Acceptez la famille de policesRobotopar défaut ou sélectionnezSystèmepour utiliser la police par défaut du système d’exploitation.
- Avertissements de sécurité. Sélectionnez cette option pour afficher à nouveau les avertissements C# concernant l’exécution de références de sécurité critiques si vous avez précédemment sélectionnéNe plus afficher cet avertissementlors de l’affichage du message.
- SélectionnezContrôle de versionet sousConfiguration utilisateur du contrôle de version, remplissez les éléments suivants :
- Nom d’utilisateur. Nom d’utilisateur du compte utilisateur connecté lorsqu’un projet est stocké dans un référentiel de contrôle de version.
- E-mail utilisateur. Adresse e-mail du compte utilisateur connecté lorsqu’un projet est stocké dans un référentiel de contrôle de version.
- SousFournisseurs du contrôle de version et ID, dansSélectionner un fournisseur, sélectionnez le fournisseur à utiliser et sélectionnezAjouter une identité. Après la connexion à l’aide de vos informations d’identification, le fournisseur sélectionné s’affiche sousConnexion d’identité du fournisseuravec le nom d’utilisateur de l’utilisateur connecté.
- SélectionnezEnregistrer.
Fournir une réponse