Événements et méthodes
Un événement est un message d’exécution qui indique qu’une certaine condition s’est produite. Les événements peuvent déclencher des méthodes qui créent la logique d’application.
Déclencheurs de méthode
Un objet peut déclencher une méthode lorsque :
- Un événement se produit lors de l’exécution
- Le NetLogic C# appelle une méthode
- Une demande d’un client OPC UA se produit lors de l’exécution
- Une méthode C# est appelée lors de la conception ou de l’exécution
CONSEIL:
Vous pouvez associer plusieurs méthodes à un seul événement. Lorsque l’événement se produit, les méthodes sont exécutées dans l’ordre dans lequel elles sont configurées dans l’événement.
Exemples
Événement | Méthode |
---|---|
Un bouton est activé | Un rapport PDF est généré |
Une variable dépasse une valeur définie | Une alarme se déclenche |
Une demande d’un client OPC UA se produit | Une base de données est interrogée |
Fournir une réponse