Configurer une alarme numérique
Configurez une simple alarme booléenne qui vous avertit des problèmes rencontrés avec Motor1 lors de l’exécution.
CONSEIL:
Par défaut, une alarme numérique se déclenche lorsque sa
Variable d’entrée
est égale à 1. Pour plus d’informations, consultez Types d'alarmes.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmeset sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre laVariable d’entréeet la variableMotor1Alarm.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansMessage, saisissez un message d’avertissement.Par exemple, saisissezMotor1 alarm.
Fournir une réponse