Créer des variables
Créez des variables qui définissent une alarme de moteur, une température et des ingrédients individuels.
CONSEIL:
Au lieu de créer des variables manuellement, vous pouvez importer des variables d’un automate en mode Hors ligne. Consultez la rubrique Importer des variables d’automate.
- DansVue de projet, créez cinq variables en cliquant avec le bouton droit de la souris surModèleet en sélectionnant .
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez et saisissez :
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- DansVue de projet, sélectionnezMotor1Alarm.
- DansPropriétés, sélectionnezInt32, puis sélectionnezBoolean.Le type de valeur de variable passe sur Valeur booléenne. Cela est nécessaire pour l’alarme numérique que vous configurerez ultérieurement.
Notez l’emplacement des variables.
Fournir une réponse