Anomalies corrigées dans cette version

La liste identifie les anomalies corrigées dans
FactoryTalk Optix
 1.3.0.
Décocher des boutons d’option déclenche l’événement Valeur modifiée [2161125]
L’événement Valeur modifiée d’un bouton d’option se déclenche lorsque vous cochez ou décochez le bouton d’option.  La propriété
Vérifié
passe à
Vrai
ou
Faux
. Par exemple, la sélection d’un autre bouton d’option dans un groupe déclenche l’événement Valeur modifiée du bouton d’option décoché.
Dans la version 1.3.0, la sélection manuelle d’un bouton d’option déclenche l’événement Valeur modifiée pour le bouton d’option sélectionné. Si la sélection manuelle d’un bouton d’option libère un autre bouton d’option d’un groupe, l’événement Valeur modifiée ne se déclenche pas pour le bouton d’option effacée.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.0.3.
Le chargement d’une application via USB peut déclencher plusieurs applications [2238992]
Le chargement d’une application vers un dispositif via USB déclenche plusieurs applications sur le dispositif si l’application exportée n’est pas chiffrée.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le module Embedded Edge Compute ne prend pas en charge le moteur NativePresentation [2233502]
Si une application est déployée avec le moteur NativePresentation, la bibliothèque ne peut pas se charger et l’application ne s’exécute pas sur le dispositif. Remplacez le moteur NativePresentation par un moteur WebPresentation pour permettre à un client distant de se connecter au dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le détrompage électronique AOP du module Embedded Edge Compute peut entraîner une erreur ou une connexion inattendue dans Logix [2256502]
Le détrompage électronique AOP du module Embedded Edge Compute peut entraîner une erreur ou une connexion inattendue dans Logix en cas de non-correspondance de révision mineure.  Mettez à jour la définition AOP pour désactiver le détrompage du module.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0
L’importation de balises pour les projets hors ligne affiche une erreur de fichier ACD [2324005]
L’importation de balises dans un projet hors ligne contenant un pilote de communication affiche le message « Échec de l’importation des balises : fichier ACD non valide » lorsque vous utilisez l’importateur de balises et accédez au fichier .ACD. Enregistrer le fichier .ACD, puis double-cliquez sur
TagImporter
pour importer correctement les balises.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Les contrôles multimédia provoquent des fuites de mémoire sur certains dispositifs [2183160]
Passer trop souvent à des écrans contenant des contrôles PDF et vidéo provoque des fuites de mémoire sur les dispositifs OptixPanels et Embedded Edge Compute.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
L’application peut ne pas se charger sur le dispositif
après qu'une application précédente a été supprimée
[2248640]
Il se peut que l’application par défaut ne se charge pas sur le dispositif après qu'une application a été supprimée à l’aide du gestionnaire de périphériques. Une application déployée peut également afficher un écran vide après la suppression. Pour charger à nouveau une application sur le dispositif, redémarrez le dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Variabilité de l’enregistrement des données [3108458]
Définir des fréquences d’interrogation inférieures à 50 millisecondes pour l’enregistrement des données peut faire varier l’échantillonnage sans que cela ne soit indiqué lors de la configuration.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.