L’industrie manufacturière est en train de changer, et l’IA générative est l’un des nombreux facteurs de changement. L’édition 2024 du rapport sur la situation de la fabrication intelligente examine en détail comment l’IA générative permet à la main-d’œuvre d’atteindre de nouveaux niveaux. Les données de cette année montrent que l’économie et l’inflation restent une préoccupation majeure, mais les entreprises investissent davantage dans la technologie d’une année sur l’autre pour bénéficier d’un avantage concurrentiel. Le rapport de cette année contient ces données et d’autres informations clés tirées de l’enquête menée auprès de 1 600 entreprises dans 17 pays et réalisée par une société d’étude tierce impartiale. Les résultats révèlent quelles sont les approches des fabricants en matière de technologie et de main-d’œuvre en 2024, et au-delà, pour construire l’avenir résilient de demain.