Dans l’environnement en constante évolution de la fabrication, garder une longueur d’avance n’est pas un souhait, mais une nécessité. Tous les secteurs sont confrontés à des défis émanant des besoins du marché et des avancées technologiques, la demande de solutions innovantes n’a jamais connu un tel niveau d’importance.
Comprendre les défis futurs
Votre système d’automatisation peut-il supporter l’augmentation de la production créée par les besoins et les demandes croissants du marché ? Dans la quête d’une fabrication plus intelligente, les solutions d’E/S classiques ne sont généralement pas au niveau. La nécessité de se doter de solutions solides, flexibles et évolutives est plus pressante que jamais.
Découvrez les E/S ArmorBlock 5000®
Avec des capacités I/O-Link et On-Machine™ hautement intégrées, les blocs d’E/S ArmorBlock 5000® apportent une solution décentralisée et évolutive qui optimise la visibilité opérationnelle et l’agilité.
Ces blocs d’E/S apportent une kyrielle d’avantages qui vont bien au-delà des capacités des E/S classiques. Optimisés pour l’utilisation On-Machine™, les modules d’E/S ArmorBlock 5000® haute performance permettent une installation, une mise en service et un dépannage efficaces, ce qui vous permet de réduire les temps d’arrêt. Les modules d’E/S peuvent opérer dans une plage étendue de températures et offrent une protection jusqu’au niveau IP69K pour les applications haute vitesse dans les environnements extrêmes. Par ailleurs, ces modules sont disponibles en trois variantes d’alimentation standard pour répondre aux différents besoins régionaux.
Pour comprendre comment ces blocs E/S haute performance peuvent vous aider à dépasser les difficultés de fabrication, découvrez les détails de leurs fonctionnalités spécifiques et des utilisations de ces blocs dans l’article de conseils éclairés d’Avrohom Gottheil.
Utilisation dans les industries
Les E/S ArmorBlock 5000® s’adaptent et apportent des résultats aussi bien dans des environnements de machines de conditionnement extrêmement précises, que dans des sites de transformation alimentaire exigeant une forte résilience. Ces blocs d’E/S apportent une expérience d’intégration intelligente qui rationalise les processus de production avec un nombre d’erreurs minime et une efficacité maximale. Leurs capacités à supporter des environnements complexes permettent aux E/S ArmorBlock 5000® de se placer en tant que choix idéal pour les situations exigeantes.
Construisez l’avenir
Les E/S ArmorBlock 5000® sont un investissement stratégique en ce qu’ils aident les fabricants ayant adopté le parcours de la fabrication intelligente à atteindre des résultats durables. Préparez-vous à un avenir dans lequel les défis ne sont plus des obstacles, mais des opportunités de croissance et d’innovation.
Publié 5 février 2024