Technologie de commande transformative
Si l’apprentissage automatique a simplifié la programmation robotique, la technologie des automates programmables (PAC) la plus récente marque un virage transformationnel pour les équipementiers. Grâce à l’amélioration de la vitesse et des performances des processeurs, les applications robotiques peuvent désormais être exécutées sur les automates standard qui commandent le reste de la machine.
Par exemple, cet automate intègre un processeur capable de fournir une capacité jusqu’à 45 % supérieure par rapport aux générations précédentes pour répondre aux exigences en matière de communication rapide et de commande de mouvement de la robotique.
Tout aussi important, les équipementiers peuvent obtenir la fonctionnalité de sécurité avancée requise pour les applications robotiques directement dans l’automate, et standardiser leur approche de la sécurité sur l’ensemble de la machine.
Bien entendu, l’utilisation d’une plate-forme unique pour commander le robot et la machine accélère le développement, l’intégration et le déploiement de l’équipement OEM. En outre, les équipementiers peuvent étendre plus facilement l’innovation à l’ensemble de leur catalogue et mieux maîtriser tous les aspects de leurs machines.
Chaque année, de plus en plus de constructeurs de machines s’appuient sur une plate-forme de commande unifiée pour développer des équipements robotiques flexibles, et optimiser la gestion du cycle de vie. Jetez un coup d’œil à cet exemple.
Et découvrez comment les constructeurs de machines utilisent la toute dernière technologie pour développer des machines innovantes.