L’analyse prédictive change l’équation pour les applications avec variateurs de forte puissance
Vous avez entendu parler de l’Internet industriel des objets ou IIOT, et les variateurs sont quelques-uns des « objets » qui le composent.
Aujourd’hui, les variateurs avec analytique prédictive intégrée peuvent prévenir les arrêts non planifiés importants. Par exemple, les variateurs intègrent des ventilateurs de refroidissement pour éviter une surchauffe. Si l’un de ces ventilateurs s’arrête, cela entraînera une surchauffe et donc un défaut qui, comme vous pouvez l’imaginer, provoquera un arrêt non planifié.
La technologie TotalFORCE® constitue un des moyens de résoudre ce problème en modélisant la durée de vie escomptée du ventilateur. Ce modèle analytique n’est pas un simple compteur. Il prend en considération la température ambiante mesurée (par des capteurs intégrés au module variateur) et la vitesse mesurée du ventilateur. Une diminution de cette dernière indique une défaillance des roulements du ventilateur.
Le modèle de maintenance prédictive envoie une notification via EtherNet/IP au système de commande dès que le ventilateur a atteint un certain pourcentage de sa durée de vie escomptée (80% par défaut).
Un système connecté peut informer l’équipe de maintenance qu’elle doit remplacer le ventilateur lors du prochain arrêt planifié, ce qui évite le scénario de l’arrêt non planifié.
Par ailleurs, un système connecté peut vérifier automatiquement le stock des pièces de rechange et passer une commande selon les besoins.