Recommandé pour vous
L’automatisation industrielle représente aujourd’hui un peu plus de la moitié de l’Internet des objets (IoT, Internet of Things). D’ici 2025, les équipements industriels consommeront près des trois quarts de l’IoT.
C’est une grosse part du gâteau des équipements connectés. Compte tenu du rythme effréné du changement, les équipements actuellement non connectés devront intégrer des technologies de connectivité et de traitement.
Cela signifie que le nombre d’équipements adressables par IP (Internet Protocol) augmentera considérablement.
Si vous utilisez déjà le réseau EtherNet/IP pour un système de commande, cette évolution vous offrira un net avantage. Voici pourquoi : le réseau EtherNet/IP est standard, il est non modifié et il coexiste avec Ethernet IP, le protocole standard utilisé par Internet et les systèmes ERP d’entreprise. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’investir dans du matériel ou des logiciels de programmation supplémentaires pour transférer les données de l’usine au système d’entreprise.
Si vous utilisez actuellement un système qui n’est pas standard et non modifié, vous savez à quel point il est difficile de transférer des données au sein de votre entreprise. Comme il ne peut pas être routé, vous avez besoin d’ajouter des passerelles ou des serveurs proxy dans votre architecture, ce qui signifie des coûts et une latence supplémentaires dans votre flux de données en temps réel.
Les limitations de l’Ethernet non standard seront d’autant plus nombreuses et importantes que les besoins en matière de sécurité deviendront de plus en plus nécessaires entre les différentes disciplines (sécurité, mouvement, E/S, variateur, commande intelligente de moteur, process, gestion de l’énergie). Vous pensez être plus en sécurité, mais comment pouvez-vous protéger une chose sur laquelle vous n’avez aucune visibilité ?
La convergence n’est pas une nouveauté, mais ce qui la motive en est une : la nécessité d’améliorer l’intégration, de connecter davantage d’actifs et de renforcer la collaboration.
Si vous comprenez la valeur ajoutée de l’IoT, vous comprenez également celle du réseau EtherNet/IP et des avantages qu’il offre pour la prise en charge de la mise en réseau basée sur IP, des objets intelligents, de l’analyse du Big Data, du Cloud et de la virtualisation, de la mobilité, des services distants et de la sécurité.
Pour en savoir plus, téléchargez le document intitulé « Operationalizing the Connected Enterprise » (Rendre l’Entreprise Connectée opérationnelle).
Publié 28 août 2015