Recommandé pour vous
Ce n’est pas si souvent que l’on peut se targuer d’avoir inventé un système plus efficace. Cela faisait plus d’un siècle qu’il était en cours de développement.
La ligne de production de voitures de Henry Ford était mue par un seul moteur qui contrôlait un seul arbre. Comme tout était relié à un moteur d’entraînement et fonctionnait de façon synchronisée, la vitesse de production de Ford était limitée par sa ligne la plus lente.
Un siècle plus tard, beaucoup de choses ont changé, sauf les limitations d’une chaîne en termes de vitesse et de pas.
Imaginez maintenant une ligne sans chaîne. C’est désormais possible avec iTRAK, le système de guidage intelligent. La technologie d’iTRAK permet de contrôler indépendamment plusieurs actionneurs de mouvement sur des trajectoires rectilignes et courbes.
Qu’est-ce que cela signifie pour le futur ?
Les constructeurs de machines et d’équipements peuvent réduire la complexité et améliorer les performances tout en permettant aux utilisateurs finaux de réaliser d’importants gains de productivité grâce à une vitesse et une flexibilité accrues. Tous ces avantages sont offerts par une plate-forme standardisée conçue pour accroître l’optimisation, améliorer la fiabilité et accélérer le déploiement des systèmes.
Principe de fonctionnement
iTRAK ajuste la vitesse et la géométrie du pas des machines durant les opérations, ce qui permet d’opérer des changements de format bien plus rapides.
Proposition de valeur : le remplacement des pièces mécaniques par un champ magnétique signifie que la ligne peut avancer à des vitesses incroyablement plus élevées, ce qui ouvre un nombre quasiment illimité de possibilités. Résultat : une productivité accrue.
Pourquoi maintenant ?
Avec la convergence des technologies matérielles et logicielles et la nécessité d’aller vite – les entreprises cherchant sans cesse à augmenter la productivité – c’est le moment idéal d’explorer la technologie sans chaîne. En outre, les technologies associées (capacité de traitement matériel et sophistication des logiciels) sont suffisamment matures.
Plusieurs entreprises de conditionnement, parmi lesquelles KHS USA Inc et R.A Jones, ont déjà augmenté leur rendement, réduit leur consommation d’énergie et accéléré les changements en ajustant la vitesse et la géométrie des machines durant les opérations. Pour en savoir plus sur iTRAK, cliquez ici.
Publié 29 juillet 2015