Recommended For You
Les variateurs de vitesse procurent des avantages bien établis en termes d’économies d’énergie dans les stations de pompage/compression de pipeline.
Ils assurent la précision de pilotage nécessaire pour augmenter ou diminuer le débit le long d’un pipeline. Le résultat est plus d’efficacité et d’économies d’énergie par rapport à un démarreur direct qui nécessite des vannes de commande pour gérer le débit.
En revanche, il est moins connu que les variateurs de vitesse offrent d’autres avantages, à condition d’effectuer le bon choix. En effet, toutes les technologies de variateurs ne se valent pas et certaines vont encore plus loin dans la réduction des coûts et les améliorations des performances.
En sachant cela, voici trois fonctions clés qui doivent vous intéresser pour votre prochain variateur de vitesse de station de pompage ou de compression.
1. Synchronisation
Un seul variateur prenant en charge les transferts synchrones peut démarrer et commander plusieurs moteurs de pompe. Par rapport à un système à plusieurs variateurs, cette approche peut réduire votre investissement et vos coûts d’installation initiaux jusqu’à 33 % pour un système à deux moteurs et jusqu’à 60 % avec quatre moteurs.
Un système de variateur exploitant cette fonction peut aussi réduire votre premier poste de coûts d’exploitation, à savoir la consommation d’énergie. Premièrement, les pertes de variateur sont réduites par rapport à un système à plusieurs variateurs. Cette approche permet aussi d’amener un moteur à la même fréquence que le réseau d’alimentation électrique, puis de transférer le moteur vers ce réseau, ce qui peut améliorer l’efficacité globale du système et renforcer les économies d’énergie.
Enfin, le transfert synchrone permet les démarrages avec un impact moindre sur le système d’alimentation électrique, ce qui réduira ou éliminera la consommation en heures pleines, tout en aidant à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire les coûts de maintenance.
2. Intégration
Certains variateurs de vitesse ont des caractéristiques et fonctions d’intégration qui facilitent leur mise en œuvre, leur exploitation et leur maintenance.
Des profils complémentaires (AOP), par exemple, peuvent simplifier la configuration et l’intégration en organisant les informations de variateur et les paramètres configurables pour une programmation intuitive. La configuration automatique des dispositifs peut simplifier la mise en route lorsque vous déployez plusieurs variateurs ou s’il faut en remplacer un. Avec cette fonction, les configurations de variateur sont stockées sur un automate Logix, puis sont téléchargées automatiquement pour de nouveaux variateurs ou des variateurs de remplacement lorsque l’automate les détecte. Vous pouvez ainsi réduire le fastidieux travail de reprogrammation.
3. Visibilité à distance
Lorsque les variateurs de vitesse au format approprié sont connectés au réseau de commande d’un pipeline, ils peuvent fournir des données de performances exploitables à un centre de contrôle. Les opérateurs peuvent ainsi prendre de meilleures décisions.
Ils peuvent découvrir, par exemple, que deux stations de pompage connectées dans des zones de distribution électrique distinctes ont des tarifs sensiblement différents. Il est alors possible de solliciter davantage la station de pompage située dans la zone tarifaire plus avantageuse. Même dans une zone unique de distribution électrique, les opérateurs pourraient constater des coûts nettement plus réduits aux heures creuses et donc adapter leurs opérations en conséquence.
Les opérateurs pourraient aussi utiliser des données consultées à distance pour surveiller et identifier les tendances de performances de procédés, et pour déterminer des besoins potentiels de maintenance. Un opérateur examinant trois pompes fonctionnant simultanément pourrait détecter que l’une d’elles travaille à un couple de charge inférieur et pourrait dépêcher un technicien afin d’étudier le problème.
Encore plus d’économies
Les variateurs de vitesse sont porteurs d’avantages intrinsèques de performances et d’économies de coûts pour les stations de pompage et de compression. Le choix d’un modèle avec des fonctions de synchronisation, d’intégration et de visibilité à distance propulsera vos performances et économies au niveau supérieur.
Peu importe les exigences de votre pipeline, il existe une solution de variateur de vitesse adaptée à vos besoins.
Publié 17 août 2020