Un DCS moderne pour relever des défis modernes
Les dernières plates-formes de contrôle-commande (DCS) tiennent compte des évolutions technologiques. Et de plus en plus d’utilisateurs de DCS envisagent maintenant de mettre à niveau et de moderniser leurs systèmes afin d’optimiser les performances. Un DCS moderne peut aider à mettre en place une approche Connected Enterprise dans le cadre d’une stratégie de transformation numérique.
PlantPAx 5.0, la dernière version du DCS de Rockwell Automation, réduit l’empreinte architecturale à travers moins de serveurs et des automates plus puissants, favorise l’uniformité avec des instructions de processus intégrées à l’automate, rationalise les flux de production par une meilleure expérience du développement des attributs du système, fournit des analyses robustes pour des décisions en temps réel et est en phase avec les normes de cybersécurité internationales.
Quelles sont les implications pour les producteurs ? Cette approche leur simplifie la vie. Un DCS moderne doit permettre aux producteurs de piloter et d’optimiser l’ensemble de l’usine, d’optimiser les opérations, d’atteindre un haut niveau de disponibilité, de réduire les coûts et d’augmenter la production. Par ailleurs, un DCS moderne peut aider à résoudre trois défis majeurs auxquels quasiment tous les producteurs et fabricants sont confrontés :
1. Relever le défi de la productivité. Comment les producteurs peuvent-ils optimiser l’innovation lorsque des systèmes hétérogènes disséminés dans l’entreprise créent des goulots d’étranglement et dégradent l’efficacité ? La quantité phénoménale d’informations provenant des chaînes logistiques, des actifs d’usine et des systèmes de gestion peut submerger les équipes qui essaient de travailler en temps réel ou de créer un concept. Les améliorations rapides de la technologie permettent aux producteurs d’accéder à des quantités d’informations inédites pour prendre leurs décisions.
2. Accomplir plus avec moins, pour une meilleure rentabilité. Les équipes de production doivent accomplir plus avec moins pour respecter les contraintes budgétaires tout au long du cycle de vie de leur usine. Les opérateurs doivent trouver les moyens d’avoir la visibilité et le contrôle nécessaires pour réduire les temps d’arrêt non planifiés, prévenir les problèmes de qualité et éliminer les rejets de production. Les producteurs sont, pour leur usine, en quête d’une automatisation facile à actualiser et à gérer, et la technologie doit contribuer à préserver la continuité des opérations.
3. Réduire le risque opérationnel. Le risque est omniprésent et peut revêtir de nombreuses formes en fonction de votre infrastructure réseau, laquelle constitue la moelle épinière de votre système. Même en prenant en compte les contingences, des événements imprévus peuvent altérer le fonctionnement sûr et fiable de l’usine. À mesure que les producteurs identifient des facteurs qui contribuent à des retards et arrêts non planifiés, ou encore ont des conséquences sur la sécurité des produits et du personnel, ils demandent des systèmes qui soient capables de faire face à des situations dynamiques et autorisent des réponses agressives fondées sur des informations. Alors que les menaces évoluent des risques opérationnels vers des acteurs extérieurs, les systèmes de contrôle doivent être robustes, mais aussi adaptables. Mettez-vous en œuvre une infrastructure robuste pour votre système ?
PlantPAx 5.0 : la dernière version du DCS
L’importance de PlantPAx 5.0 n’échappe pas aux producteurs. En effet, le système a un encombrement plus réduit, son déploiement est plus facile et plus rapide, il fournit des données en temps réel et il bénéficie d’un accompagnement tout au long de son cycle de vie. Les acteurs dans les secteurs de la production par lots, de l’industrie hybride et de l’industrie lourde peuvent tirer parti d’un DCS conçu pour un pilotage de l’usine et capable de superviser des opérations à grande échelle et complexes en toute sécurité.
Qu’attend un producteur d’un DCS moderne ?
- Des données, des analyses et des informations permettant de prendre des décisions en temps réel. Cela englobe la visualisation des opérations et des tableaux de bord fournissant des indicateurs de performances clés pour la production et les opérateurs, une visibilité des situations anormales telles que des journaux d’alarmes et des événements d’arrêt non planifiés ou encore une IHM graphique moderne.
- L’accompagnement d’un système tout au long de son cycle de vie. Vous savez que vous pouvez compter sur la grande longévité de nos produits. Au-delà de l’achat initial et de la mise en service, vous bénéficierez d’une assistance personnalisée pendant des années. Celle-ci inclut l’accès à des experts métiers, des services d’intervention, des contrats d’assistance et une disponibilité des produits sur le long terme.
- Des solutions pour le personnel. Qu’il s’agisse d’accès à distance, de périphériques mobiles ou de formations pour évoluer d’une approche de spécialiste vers une approche de généraliste, le DCS moderne peut aider à résoudre les problèmes courants du personnel. Il fournit une vue d’ensemble de l’entreprise, de sorte que le personnel n’a pas besoin de se déplacer sur site, et il favorise le passage d’une approche consistant à lire et mémoriser des manuels vers la possibilité d’accéder à une aide spécialisée selon les besoins.
- Des fonctions de cybersécurité pour les systèmes. L’adhésion aux normes et certifications de cybersécurité, notamment pour les normes ISA 99/CEI 62443, doivent constituer une attente de tous les producteurs.
Vous trouverez tout cela et bien plus dans PlantPax 5.0, une version qui permet aux producteurs d’étendre le champ des possibles.
Ne soyez pas à la traîne
La transformation numérique est une tendance de fond et, à un moment donné, chaque fabricant et producteur devra s’engager sur cette voie. Pour beaucoup, il s’agit de la nouvelle normalité.
À son niveau le plus élevé, la transformation numérique constitue une évolution fondamentale et potentiellement radicale pour les producteurs dans l’industrie. L’adoption de nouvelles technologies va bouleverser votre vision de l’activité, ce pour le meilleur.
Évaluez votre DCS existant pour voir si la toute nouvelle plate-forme peut vous aider dans votre transformation numérique. Cette décision peut vous apporter de la flexibilité, afin de mieux répondre aux besoins des clients, et fournir des données et informations à même d’améliorer les performances, la prise de décision et la rentabilité. Les choses ne doivent pas nécessairement être difficiles ou perturbantes. Avec les bonnes solutions en place, vous pouvez relever les défis de demain en toute confiance.
Découvrez comment PlantPAx 5.0 peut vous y aider.