L’automatisation et les technologies de l’information transforment comment, quand et où de la valeur est créée en cours d’exploitation. Elles constituent une solide base numérique qui permet aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux d’affronter plus efficacement la concurrence.
Notre investissement dans PTC est l’un de nos plus grands engagements visant à nous donner les moyens d’accélérer le pas et d’être en mesure de proposer davantage d’innovations au sein de la Connected Enterprise.
Le point de départ pour bon nombre de constructeurs de machines et d’utilisateurs finaux réside dans les données. Lorsqu’elles sont correctement collectées, analysées, affichées et exploitées, elles ont réellement le potentiel de révolutionner les procédés de fabrication.
L’objectif final qui est de créer une infrastructure donnant accès aux données ne se limite pas à l’optimisation des actifs existants ; cela peut aussi conduire à la transformation numérique de toute l’entreprise dans son ensemble.
La mise en œuvre de ces capacités ouvre des perspectives résolument nouvelles. La libération de tout le potentiel des données permettra d’obtenir des analyses plus pertinentes, des prédictions plus précises, des adaptations plus robustes, ainsi que la capacité à déployer des solutions de visualisation et d’intelligence artificielle avancées susceptibles d’aider à tous les niveaux, de la conception à la mise en service, en passant par les essais, l’installation et la maintenance.
Plus important que le simple accès aux données, il est primordial de disposer de données épurées et contextualisées pouvant être converties en données décisionnelles. Dans l’environnement actuel, la vitesse est réellement essentielle.
Expansion des possibilités humaines
En alliant les atouts de la technologie et un personnel enthousiaste et investi, tout est possible.