Comment les constructeurs automobiles peuvent-ils améliorer les performances des systèmes de convoyage pour l’assemblage ?
De nouvelles avancées dans le convoyage à chariot indépendant, basé sur la technologie du moteur linéaire, permettent des gains de performance impressionnants.
Comment ? La technologie du moteur linéaire permet une configuration de bout en bout des modules de transport, en créant une force électromagnétique pour propulser les éléments porteurs plus vite que les systèmes classiques. Par ailleurs, étant donné que les moteurs linéaires n’ont pas de composants de contact ni de pièces d’usure, la maintenance est minimale.
Les moteurs linéaires ne sont cependant qu’une partie de l’affaire. Une commande de mouvement intelligente est essentielle pour l’amélioration de la productivité, de la flexibilité et de la durabilité.
Jetez un œil au système de convoyage à chariot PULSE, lancé par Kuka Systems, fournisseur international de systèmes d’automatisation pour l’industrie automobile. Conçu pour les lignes d’assemblage de carrosserie, le convoyeur utilise la technologie du moteur linéaire synchrone de MagneMotion, une entreprise de Rockwell Automation®.
L’utilisation de capteurs de position intégrés et de logiciels de contrôle permet la commande indépendante de chaque élément porteur sur le rail. Les accélérations, les décélérations, les vitesses et les positions sont programmables. Au lieu d’un mouvement à vitesse fixe, les parties de la carrosserie du véhicule peuvent passer rapidement par les postes robotisés au fur et à mesure de l’accomplissement des étapes du processus.
Le résultat ? Un système « sans pas de progression » qui a une meilleure efficacité énergétique et qui est 30 % plus rapide que les systèmes de transport classiques entravés par les frictions de leur mécanisme. Etant donné que le gain de vitesse permet une utilisation plus efficace des robots industriels et des autres équipements du processus, l’empreinte énergétique globale du système est inférieure à celle des systèmes classiques.
De plus, ce système hautement configurable peut être adapté pour traiter différents types de modèles et peut être étendu de façon rentable grâce à sa modularité.
Découvrez comment la technologie de chariot indépendant transforme les ateliers de carrosserie et les autres applications automobiles.