Configurer un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue

Pour afficher une
Boîte de dialogue
lors de l’exécution, un autre objet doit appeler une méthode spécifique.
  1. Dans
    Vue de projet
    , créez une
    Boîte de dialogue (type)
    .
  2. Créez ou sélectionnez un objet
    Bouton
    .
  3. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez
    Commandes
    Commandes d’interface utilisateur
    Ouvrir la fenêtre de dialogue
    .
  4. Créez un lien dynamique entre l’argument
    Dialogue
    et la
    Boîte de dialogue (type)
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.