Configurer un bouton de liste déroulante

Configurez un objet
Bouton de liste déroulante
en le liant à un type d’objet Conteneur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , créez un type d’objet Conteneur.
    Par exemple, créez un
    Panneau (type)
  2. Créez un
    Bouton de liste déroulante
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre la propriété
    Panneau
    et le type d’objet Conteneur.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.