Exemple de bouton d’option

Utilisez cet objet pour sélectionner un élément à partir d’un groupe d’options mutuellement exclusives lors de l’exécution.
CONSEIL: Pour créer un groupe d’options mutuellement exclusives, créez plusieurs objets
Bouton d’option
différents sous un seul objet conteneur.
Exemple de bouton d’option
animated screen shot showing the ability to select one of three options

Cas d’utilisation

Choisissez une option qui exclut d’autres options. Par exemple, sélectionnez un élément dans une liste de composants mécaniques alternatifs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.